This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC101S021:Theta_JC (顶部和底部)

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902651/adc101s021-theta_jc-both-top-and-bottom

器件型号:ADC101S021

大家好、

客户正在申请 ADC101S021CIMF / NOPB 的 theta_jc (顶部和底部)、因为数据表中未提供该值。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    此信息不易获得。  我们将了解热建模团队是否可以满足该请求、因此请给我们几天时间、以便与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    已提交热模型请求。  此过程可能需要两周时间、因此我将在可用时提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的支持。 我们将等待数据、并在1-2周后发送后续电子邮件。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我只想确认客户是否会在下周初提出 ADC101S021CIMF / NOPB 的 theta_jc (顶部和底部)值的请求?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这是建模团队提供的详细信息:

    Theta JC、顶部  

    129.9

    Theta JB

    33.9.

    PSI JT

    20.5.

    磅/平方英寸 JB

    33.2.

    Theta JC、底部

    不适用  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    非常感谢您提供的这些信息、这些信息比计划的早得多。

    感谢您的支持。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们说"最多两周"、但通常会更快...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们非常感谢快速周转时间。 但是、我们还可以请求器件的底部 Theta JC 吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们在底部说"n/a"、所以让我来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    Theta-jc (底部)仅适用于带外露焊盘的封装、而 DBV (SOT)封装没有外露焊盘。  您能否说明您期望此值的原因、或者您是否有不同的定义?