This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:ADS130E08

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907198/ads130e08-ads130e08

器件型号:ADS130E08

您好!

我在项目中使用 ADS130E08作为 ADC。 如果我们阅读数据表、其中写道、如果 VINP-VINN 大于或等于 Vref、则数字输出将为7FFF。

在我的应用中、VINP (max):2.85V、VINN:1.65V、VIN (min):0.45V、Vref 内部:2.4V、增益:2 (具有单端模式)

如果我向 VINP 输入2.85V 电压、数字输出将以72fA 饱和。

在 VINP:2.85V 期间未获得满量程输出、有什么原因吗??

谢谢、此致

ARVINDA 库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvinda、


    首先、我将使用 PGA=1进行相同的测量、以确保您可以看到满量程范围。

    我想所发生的情况是、您的信号超出了 PGA 的输入共模范围。 数据表第22和23页的第9.3.4节对此进行了说明。 PGA 的设置类似于仪表放大器的前端。 有两个放大器通过设置电阻器上的电压提供增益、如下图所示:

    因此、输入共模电压和输出共模电压必须相同。 通常、我们说输入共模电压必须在以下范围内:

    这来自数据表的公式4。 这是因为 PGA 的放大幅度只能与电源一样大。 对于您的输入信号、我们可以以图形方式查看、显示对电源(大概为0V 至3.3V)的放大。

    当 AINP 为2.85V、AINN 为1.65V 时、输入共模电压为2.25V。 该输入信号为1.2V。 PGA 的输出为2.4V 信号、共模电压相同、为2.25V。 这意味着负输出将被驱动至1.05V、而正输出将被驱动至3.45V。

    但是、由于电源仅为3.3V、因此无法将正输出驱动为如此高的电平。 它将被限制在3.3V (或者在3.3V 范围内实际为100mV)。 如果我们说输出变为3.2V、我们可以计算出 PGA 将信号放大到仅3.2V-1.05V=2.15V。 这将提供 ADC 测量值:

    输出代码=(2.15V/2.4V)*2^15 = 72AAh

    无论如何、由于共模输入范围的原因、我认为 PGA 增益受到电源的限制。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph  

    感谢您的回答

    由于 我在单端模式下使用、共模电压将与 AINN 相同?

    AINN 固定为1.65V、AINP 摆幅为0.45V 至2.85V、且 PGA=2

    那么、峰间电压将是 0.45V 至2.85V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvinda、


    共模输入电压始终是正输入和负输入之间的中点。 它是输入的瞬时值、而不是平均值。 在我之前的图表中、它显示了该时刻的输入值如何导致放大器将输出驱动到电源轨中。

    如果 AINN 设置为1.65V、AINP 摆幅从0.45V 至2.85V、则输入共模电压也会变化。 您可以在下面进行计算

    低输入共模电压=(1.65V+0.45V)/2 = 1.05V
    高输入共模电压=(1.65V+2.85V)/2 = 2.25V

    因此、当 AINP 在0.45V 至2.85V 之间摆动时、共模输入电压在1.05V 至2.25V 之间变化。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph

    感谢您的回答

    不知道输入共模电压也会非常大。

    谢谢你