This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:ADS52J65、无法看到全部八个通道

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903639/ads52j65-ads52j65-cannot-see-all-eight-channels

器件型号:ADS52J65

您好!

我无法看到全部八个信号(I 和 Q)、进行24次下变频和抽取、只有四对前 IQ。 当抽取 = 2、4、6 时-正常。

我尝试更改参数 JESD (L、S、M)、但它没有帮助。 有时都是无信号的、或者没有任何变化。  

我尝试使用寄存器   

0x31 0x01C0 (CTRL_K=1、CTRL_MODE=1、PLL_MODE = 20X)、

0X34 X01107 (JESD_SUBCLASS = 2、JESD_VER = JESD204B、K=8)

0x35 0x00D0 0x01D0... (CTRL_L =1、CTRL_M=1、CTRL_S=1、L = 1、2、4、8、16)、  

0x36 0x0007、0x000F、0x001F (M = 8、16、32)

0x37 0x0000、0x0001... (S=1、2、4、8、16)、   

0x9A 0xFB00 (PWR_CNV_BYPASS = 0、DEC_BYPASS = 0、Compr_factor = 0b11)

0x9C 0x80D8 (MANUAL_DEC_FACTOR = 1、MANUAL_DEC_FACTOR = 24)

0x2F 0x8000 (EN_LOW_INTERFACE = 1)

我在触发模式下使用 HSDC PRO v5.00和 ADS52J65 EVM 软件 v1.0.0。 它们是否不兼容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS52J65器件。

    我们很快就会回答您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样? 感谢您使用 ADS52J65器件。

    请告诉我们您是否同时使用 ADS52J65 EVM 板和 TSW 数据采集板

    何时运行 ADS52J65器件?

    谢谢!

    此致、