This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260 Q1:转换延迟与数据速率间的关系

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS1248, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904417/ads1260-q1-conversion-latency-vs-data-rate

器件型号:ADS1260 - Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1248ADS1260ADS131M08

您好!

在我的设计中选择 ADS1260 Q1后、我在数据表中发现转换延迟与数据速率不成比例。

我的意思是、通常情况下、转换延迟 ≈1/数据速率。

与我之前使用的 ADS1248不同、这里是不同的。 请您提供详细信息、如果我的假设有误、请告知我。

由于我正在寻找吞吐量可在1ms 内读取所有通道(此处为16个)的 ADC、如果 ADS1260 Q1具有最低的转换延迟0.179ms、您可以建议使用兼容性最高的替代器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh U、

    转换延迟定义为从首次转换开始到转换数据就绪的时间、即将 START 引脚置于高电平或发送 START 命令。 数字滤波器的阶数和抽取率决定了平均数据量、进而影响转换数据的延迟。

    ADS1260 ADC 是一款具有低延迟数字滤波器的 Δ-Σ ADC。 然而、即使其延迟很低、在开始转换和/DRDY 变为低电平之间仍然存在延迟。 在这个 ADC 上的40kSPS 数据速率情况下、数字滤波器是一个 SINC5滤波器、此滤波器大约需要5个转换周期来获得第一个转换结果。 这称为转换延迟、该延迟在数据表的表8中针对每个数据速率和滤波器类型给出。

    请注意、此延迟仅适用于第一个转换结果、其余连续转换结果将以数据速率的固定间隔出现。 该 ADC 上的 FIR 和 SINC1滤波器模式具有零延迟、因为 ADC 在一个转换周期中提供转换结果、 这意味着、如果转换延迟需要大约1个转换周期、则必须在其中一个支持的数据日期使用 SINC1或 FIR 滤波器。

    我希望这能帮助您理解。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    因为 ADC 有4个通道被复用到单个 Δ-Σ 内核上、所以如果我配置第一个通道并读取数据、第二个通道和读取数据...第四个通道、

    它是否会在所有通道的首次扫描中增加转换延迟、以及在第二次扫描中增加转换延迟、也就是说、我将以选定的数据速率进行运算?

    40KSPS 在这里具体规定了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh U、

    当您的 ADC 配置为在连续转换模式下运行时、答案是肯定的。 您可以保持 START 引脚为高电平、或发送命令(模式1寄存器中的 CONVRT 位)以实现 连续转换模式。 每次您通过切换 START 引脚或向 ADC 发送命令来停止和启动转换时、内部数字滤波器将复位、转换将重新启动、需要延迟并将观察到延迟。

    ADC 数据表中的表8按数字滤波器阶数和各种数据速率显示了首次转换数据的转换延迟。 我将其作为下面的屏幕截图包含在内。 对于同一通道上的后续转换、输出数据速率大致等于 表中指定的数据速率。 当您在输入通道之间进行多路复用时、该器件假定每个通道上的输入不同、并且数字滤波器必须具有稳定的数据才能提供完全稳定的输出数据、因此在每个通道上首次转换时将观察表8中指定的延迟。

    当使用40KSPS 数据速率(斩波模式关闭、内部10.24MHz 时钟)时、首次转换的转换延迟为0.179ms、约为5586SPS。 因此、 当对所有4个输入通道进行多路复用时、每通道的数据速率可达到5586SPS/4 = 1396.5SPS。 如果您在同一信道上采集多个样本、则第二次和后续转换的时间将为1/40KSPS = 25us。

    此致、

    代尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、由于我必须使用所有通道、单通道上的连续转换将不会满足我的设计需求、因此我必须寻找另一种解决方案。

    请您向我推荐任何替代方案吗?

    感谢您的及时响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh U、

    我以为我已经回答了,但没有回答,我为此道歉。

    我认为同步采样 ADC 将是适合您应用的好解决方案。 请检查 ADS131M08 、ADS131M08是一款8通道24位同步采样 Δ-Σ ADC、在第一个转换结果准备就绪后没有延迟或等待时间。 两个 ADS131M08 ADC 可覆盖您的16通道应用。 如果您有进一步的问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    戴尔