This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:感应低噪声信号的电流匹配要求

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905965/ads1262-current-match-requirements-for-sensing-low-noise-signals

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: ADS1220

尊敬的所有人、我一直在使用 ADS1220和 ADS1262。 现在、我想在桥接网络中使用 IDAC1和 IDAC2来读取差分信号。

在数据规格中、它提到这两个电流源之间的电流失配为0.1%至1%。 如果我在两个桥臂中使用它们并得到此不匹配、我担心这种不匹配会反映在我的输入信号中、这将大幅降低我的 ENOB。 ADS1262具有电流交换功能、但我认为无法获得大于20的 ENOB。  

我的问题是、我害怕在电路设计中尝试电流镜。 或者、我的恐惧是没有根据的、因为电流镜是提供此类精度的标准技术。  

在开始 PCB 制造之前、我想在常用比例式测量与电流镜测量之间进行权衡。

谢谢

JSR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JSR、

    您能否告诉我您为什么需要两个单独的电流源? 您是否正在尝试构建与 IDAC 电流相匹配的分立式镜电流? 通常使用单个电流源来驱动惠斯通电桥的两个桥臂。 或者、市场上通常设计由恒压源激励的桥式电路。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale、我明白了您的观点。 是的、我印象中有两个匹配的电流源、但在惠斯通电桥中使用了单独的电流源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JSR、

    感谢您的确认。 我认为 设计一个分立式电流源来很好地匹配另一个电流源并不容易。 如果您仍然更喜欢电流激励、我建议您使用 ADS1262EVM-PDK 进行测试和评估。

    此致、

    戴尔