This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5282:并行 LVDS 和串行 LVDS

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5282, ADS5292, ADS5287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907370/ads5282-parallel-lvds-and-serial-lvds

器件型号:ADS5282
主题中讨论的其他器件: ADS5292ADS5287

ADS5282的接口类型显示为"并行 LVDS"、而 ADS5287的接口类型显示为"串行 LVDS"。 但是、从数据表中可以看出、两者的内部结构相同、只有位数不同。 ADS5292也显示为"串行 LVDS"、但接口模式不同于 ADS5287和 ADS5282。 ADI 的 AD9222接口模式也定义为"串行 LVDS";

1.如何定义并行 LVDS 和串行 LVDS?

2. ads5282的接口类型是否与 ad9222的接口类型相同? 我们要将 ad9222替换为 ads5282

3.是否还有其他合适的材料可替代 ad9222?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张平、

    ADS5282和 ADS5287都具有"串行 LVDS"接口。 ADS5282产品页面中显示为"并行 LVDS"的错误。

    两个器件的数据表都将接口类型称为"串行 DDR LVDS 输出"。

    在串行 LVDS 输出中、以串行方式在一条 LVDS 线路上发送 ADC 多个输出位、如下面的时序图所示。  

     

       在并联 LVDS 中、每个输出位在不同的 LVDS 线路上发送。 一个12位 ADC 并行 LVDS 将每通道具有12条 LVDS 线路、而一个串行 LVDS    ADC 每通道只能有一条 LVDS 线路。 ADS5292具有单线制和双线制串行 LVDS 模式。 单线与 ADS52或 ADS5287类似

    ADS5282的接口类型与 AD9222的接口类型相同

    ADS5282最适合替代 AD9222。 在 ADS5282上、每通道的功耗大约低33%。

    此致、

    Vijay