This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:输入通道引脚可支持的绝对最大电流是多少?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907484/ads8688-what-is-the-absolute-maximum-current-the-input-channel-pins-are-available-to-support

器件型号:ADS8688

为了按照数据表和文档 SBAA376 (针对具有 TVS 二极管的高压 ADC 电路的输入保护)中的建议为 ADS8688设计外部保护。 ADC 引脚中的绝对最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    大多数 ADC 的绝对最大额定电流为+/-10mA、包括该 ADC ADS8688。 如果您有任何疑问、请告诉我、谢谢。

    此致、

    代尔·李