This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:LVDd 引脚用作前端模拟的共模基准电压

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS1278, ADS127L01, PGA281, ADS127L01EVM, LM7705, THS4521, OPA350, ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905266/ads127l01-the-lvdd-pin-used-as-common-mode-reference-voltage-of-front-end-analog

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件:THS4551、 ADS1278、 PGA281、 LM7705、 THS4521、 OPA350、 ADS1283

我的信号输入在正负12V 范围内。 我打算将该信号输入到 pga281、然后通过 s4551全差动运算放大器驱动 ads127l01。 pga281和 ths4551都有 VOCM 引脚。 在我们之前的方案中、采用 ADS1278时、该器件可以将 VOCM 引脚输出到 pga281和 ths4551的共模电压输入引脚、 但是 ads127l01没有这个输出端子、如果共模电压不被用来提升前端模拟信号、ads127l01不能收集负电压信号。 看到 ads127l01中有1.8V LVDd、我想知道它是否可以通过直接连接或增加缓冲器直接为 VOCM 提供电压。 是否更容易实现这一点?

在官方演示电路中、基准电压使用2.5V 基准源、可测量信号范围可以是正负2.5V。但 AINP、AINN 的电压差 应全部在0-AVDD 范围内、并且无法在整个范围内测量外部正负信号、 因此、我想使用1.8V 的 LVDd 来提供共模电压来提高外部信号、所以0-3.6V 信号被输入到 ads127l01、然后与 AD 的1.8V 外部基准源进行比较、那么、是否能够以最大距离精度测量信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。

    ADS127L01中的 LVDd 电源是一个低电压 LDO 输出、可直接为 Δ-Σ 调制器供电。 我不建议将此电源直接与输入信号链共享。 首先、THS4551的 VOCM 引脚是相对低阻抗的输入。 建议使用缓冲器、以免干扰 ADC 的电源电压。 其次、我会比较担心 ADC 采样耦合到 LVDd 电源的瞬变。 尽管这些瞬变的发生频率与输入引脚相同、但从 LVDd 到 THS4551的任何相位延迟都可能导致一些明显的信号衰减。 授权- Vocm 电源对于两个 FDA 输出是通用的、但是任何共模到差分误差都可能会显著降低信号完整性。 这可能需要在将缓冲 LVDd 电源应用到 THS4551的 VOCM 引脚之前对其进行一些繁重的滤波。

    ADS127L01EVM 允许 THS4551的 VOCM 引脚由外部电源驱动或悬空至中间电源。 这将允许每个输出引脚在反相中从1/2 V+/- 1.25V 的电压摆动。 这里的问题是 FDA 不是轨到轨输出、因此需要在正负电源上留出一些额外的余量才能实现满量程运行。 LM7705等器件非常适合为具有输出摆幅限制的放大器生成小型负偏置。

    输入信号链和 ADS127L01使用什么电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

        感谢您的回复,我还有另外一个问题,如果 VOCM 默认未连接到基准源、则为1/2 AVDD。 ADS1278是否为 ths4521和 pga281生成2.5V VOCM 引脚、这两者是否没有区别?

    此外、ads127l01的模拟电源最多仅为4V。 如果基准源为2.5V、输入信号范围可以是正还是负2.5V? 我的理解是、只有在电源为5V 时才能实现正负2.5V 的输入信号。 以下哪项理解是正确的?如果我使用 ads12701来实现最大精度和最大信号采集范围、我应该如何选择共模电压和基准电压?pga281的电源电压为 VSN:+ 15V、VSP:- 15V、VSOP:+ 5V、VSON: 0V、而 s4521的电源为+ 5V 和0V。 如何在电源系统中处理它以实现系统的最佳信号采集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的第一个问题:

    [引用 user ="user3695898"] ADS1278 是否为 ths4521 和 pga281生成2.5V VOCM 引脚 不会有任何区别?

    ADS1278 VCOM 引脚输出电压始终为 AVDD/2。 在 ADS1278数据表中、图87显示了一个推荐使用 OPA350的缓冲器电路、以提供更大的驱动强度。 这对于较低阻抗输入、例如 THS4521上的 VOCM 引脚和类似的全差分放大器而言是必需的、如图89-90所示。

    在 THS4551和 ADS127L01的建议信号链中、我建议在 AVDD 和 AVSS 之间使用一个带有缓冲器的简单电阻分压器来驱动 THS4551 VOCM 引脚。 请记住- ADS127L01不能使用5V 电源。 最大值为3.6V。因此、FDA 和 ADC 需要不同的电源。

    THS4551:

    • V+=+5V
    • V-= GND (或使用 LM7705生成-0.2V)
    • Vocm =(AVDD + AVSS)/2

    ADS127L01:

    • AVDD =+3V
    • AVSS = GND
    • LVDd =内部 LDO 电压(1.8V)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

            感谢您的回答,我的问题已经解决。

             我的第一个问题被误解了,我实际上想说 、如果 ths4521和 pga281的 VOCM 引脚被挂起或连接到 ADS1278的 VOCM 输出引脚、结果是一样的。 这是否意味着根本不需要连接 ths4521和 pga281的 VOCM 引脚。

             此外、我想知道 ads127l01的电源为何无法达到5V。 在我的应用中、我打算使用低频 ads1283和高频 ads127l01来完成同步信号采集、从而实现最大动态范围。 ads1283的电源可以达到5V、而 ads127l01的电源现在只能达到3.6V。 电源系统变得更加强大了。 我的问题是基于这种情况。