This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-HT:对于可与 CQFP-G84封装配合使用的插座的任何建议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906767/ads1278-ht-any-suggestions-for-a-socket-that-could-work-with-the-cqfp-g84-package

器件型号:ADS1278-HT

我们正在使用 ADS1278-HT 进行一些开发工作、我们更愿意避免创建定制 PCB 和焊接芯片进行测试。

但 CQFP-G84的大小异常、无法使用插槽、因此无法从芯片中进行切换。 有什么建议吗?

此外、我还假设 CQFP-F84需要我们使用一些其他服务、我们可以在这些服务中修整引线并形成引脚!?! 是否有任何建议可帮助我们在何处完成该操作、以及是否可以使其更适合在插座中使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aroh、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    我不确定是否有适用于此特定封装的插座。  但是、Sensata 确实拥有一系列产品、并且可能具有适用于此特定封装的产品。

    https://www.sensata.com/products-and-solutions?search_api_fulltext=socket&sort_by=new&page=0

    修剪自己的潜在客户的具体要求通常由每个客户确定。  但是、有些公司可以提供此服务。   FANCORT 或 CORFIN 可能会提供帮助、并提供有关不同插座选项的建议。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith、这很有帮助。

    我了解了 Sensata、他们的产品都无法支持84引脚插座。

    我将联系 FANCORT 和 CORFIN。

    我想知道是否可以使用 QFP100套接字、尤其是如果我们适当地切断引线。 这些插座具有相同的间距。

    当80和100引脚插座足够时、TI 为什么会采用这种奇怪的84引脚封装、这让我感到很惊讶。 这使得开发变得非常困难、从而使产品更难适应。

    再次感谢。