This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:是否有方法可以自动设置、而不是通过德州仪器 ADC12DJxx00 GUI?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906782/adc12dj3200-is-there-an-way-to-automate-setup-instead-of-going-through-texas-instruments-adc12djxx00-gui

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

为了 初始化 ADC12DJ3200、我的任务是在德州仪器 ADC12DJxx00 GUI 中自动手动输入每个设置的过程。

从 ADC12DJxx00 GUI 文档中、似乎无法保存设置、因此 ADC12DJ3200可以在以后以完全相同的方式快速初始化。  

那么、我只是看不到该功能、还是它不存在?

或者、我是否可以使用任何类型的 API 来初始化 ADC12DJ3200、而无需 GUI?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    一种简单的方法是使用所需的设置创建配置文件、并使用"低级视图"选项卡加载配置文件。

    此致、

    Neeraj