This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-HT:未使用的数字输出

Guru**** 2394215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906822/ads1278-ht-unused-digital-outputs

器件型号:ADS1278-HT

您好!

在我的应用中、我将使用 TDM 运行模式、并且不会使用测试功能(测试[1:0]连接至 DGND)。  因此、我不需要读取 DOUT2-DOUT8的值。  对于这些未使用的引脚、有什么建议?  我假设这些引脚被驱动至已知状态、可能会保持未连接状态、但我想得到确切的答案吗?

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的发帖。

    未使用的 DOUT 引脚在未使用时可保持悬空。

    此致、