This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:ADS9224R 可以与双 SPI 模式还是双 SPI 模式搭配使用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905667/ads9224r-can-ads9224r-be-used-with-dual-spi-mode-or-qual-spi-mode

器件型号:ADS9224R
主题中讨论的其他器件: ADS8900B

 大家好、

 我的一位客户正在寻找能够连接到具有 双/四 SPI 接口的控制器的模数转换器。

 ADS9224R 是否可与双 SPI 模式或双 SPI 模式搭配使用?

 如果答案是"否"、您能否为我提供可与双/四 SPI 接口搭配使用的任何 TI ADC 器件。

 非常感谢您的答复。

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、ADS9224具有一种多 SPI 模式、TI 称之为"增强型 SPI"(有时在具有该功能的较旧器件上称为多 SPI)。  请通读数据表中有关增强型 SPI 信息的部分、如果您需要其他信息、请告知我们。

    其他一些吞吐量更高、分辨率更高的器件、如 ADS8900B、也提供了这种接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Colin、

     非常感谢您的回复。

     我明白了。

     此接口是客户要使用的第一个试用版。 他们需要有关 TI 增强型 SPI 的任何参考设计或技术文档

    以了解 SPI 的使用情况。  我找到了以下文档之一。

     使用增强型 SPI ADC 接口简化隔离设计。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa241/sbaa241.pdf?&ts=1589776507601

     对于 TI 增强型 SPI 协议以及控制器和器件之间的连接等、您是否有任何文档需要了解?

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    ADS9224R 中没有专门针对增强型 SPI 的文档、但我们可以帮助您的客户针对其应用配置器件。 您能否告诉我们一些关键参数、例如所需的数据速率和 SCLK 频率?

    如果他们对模式产品有任何具体问题、我可以直接帮助澄清这些问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ryan、

     非常感谢您的回复。

     我明白了。 当他们有任何特定问题时、我将通过新主题向您提出询问。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。