This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339EVM-PDK

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903542/ads8339evm-pdk

主题中讨论的其他器件:ADCProADS8339
我已尝试从以下网站下载 MMB0驱动程序安装程序:
ftp.ti.com/.../mmb0_driver_install_x64-v1.0.0.0.msi。
但是 我失败了,我无法从 TI 网站获得帮助,所以我尝试通过这种方式获得一些帮助。非常感谢,如果你能帮助我,我会很感激。
安装指南为吹气:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    请下载并安装包含必需驱动程序的插件。

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经下载并安装了它,但它不起作用。我想它有新版本调用"***-2.0.exe"?ADCPro 和驱动程序是2.0.1and 2.0.0,所以我认为应该有2.0.0版本,对应它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我认为1.0.0是正确的版本、但我将与团队一起查看我们是否有更新的版本。

    您使用的是什么操作系统、Win10、WIN7?  此外、您能否确认驱动程序已正确安装?  如果使用 Win10,这些驱动程序可能安装不正确。   

    尝试下载 ADS1278EVM 的 ADCPro 插件。  这些驱动程序相同、已在此下载中签名、应与 ADS8339配合使用。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    此 EVM 的驱动程序尚未签名、将导致 Win10中出现安装问题。   

    我们将使用已签名的驱动程序更新插件;这将在下周的某个时候提供。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们刚刚更新了插件、可从此处获取:

    http://www.ti.com/tool/ADS8339EVM-PDK

    如果可以、请告诉我。

    此致、
    Keith