This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:HPC 或 LPC 连接器?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84EVM, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906714/ads54j60evm-hpc-or-lpc-connectors

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39J84EVM

您好!

FPGA 卡上需要哪些 FMC 连接器类型才能与上述两个器件相匹配? 它们是 LPC 还是 HPC 类型?

大多数 FPGA 卡都有一个、我需要同时连接上述两个卡。

谢谢

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一部分从主题标题中剪下来:

    需要同时连接的部件为:

    ADS54J60EVM 和 DAC39J84EVM

    FPGA 卡具有1个 LPC 1个 HPC FMC 连接器

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、

    由于 DAC39J84EVM 的外形尺寸、如果使用符合 Vita 标准的 FPGA 板、则 DAC 必须使用 HPC FMC、以确定 PCB 上的 FMC 连接器位置。 所附图片显示了插入 KCU105 FPGA 平台上的 HPC 的该 DAC。 然后、ADC54J60EVM 将插入 LPC。 LPC 路由到它的信号较少、 包括高速串行器/解串器信号。 您必须查看两个电路板的原理图、并验证您计划使用的信号是否在 LPC 上路由。 在大多数情况下、这将迫使您在 ADC EVM 上使用更少的串行器/解串器通道。 ADC 和 DAC EVM 均使用标准 FMC 连接器、这些连接器可直接插入大多数 Xilinx 和 Intel (Altera) FPGA 平台板。

    此致、

    Jim