This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:计算相等的输入阻抗

Guru**** 2773395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906051/ads54j20evm-the-calculation-of-equal-input-impedance

器件型号:ADS54J20EVM

您好、Jim、

  我仍然有一些疑问,请帮助我确认:

  1 μ A,9.2.1.1 μ A,我,输入信号的频率我可以选择相应的 RC 值并计算 Zin

  2,在此步骤中,我不确定是否使用 R&C 值 来计算 thether &C off-chip 和 Zin

   。、,设计要求为100Ohm 输入、频率为100MHz,、则可以确认 Rin 为900Ohm、CIN 为4.75pF,、因此 Zin 等于 Rin || CIN、值为244Ohm

 因此、为了获得100Ohm 输入阻抗、R 值为169Ohm(100Ohm = 169Ohm || 244Ohm),是正确的?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    如果您使用直流电路进行驱动、情况就会如此。 您显示的图像不是这样、因为它是交流耦合的。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,ö m

         ?、您的意思是仅根据图133&134 μ H 的曲线为交流耦合设置 RC 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    否 直流耦合电路。 从数据表中:

    "在设计直流驱动电路时、必须考虑 ADC 输入阻抗。 图133

    图134显示了 ADC 输入引脚上的阻抗(Zin = Rin || CIN)"。

    在确定输入 PCB 布线的总体阻抗时、应考虑 ADC 参数。

    此致、

    Jim