This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:Linux 驱动程序

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689, ADS8688, ADS8688SW-LINUX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906735/ads8689-linux-driver

器件型号:ADS8689
主题中讨论的其他器件: ADS8688ADS8688SW-Linux

大家好、

你好。

我们是否有适用于 ADS8689的 Linux 驱动程序?

我找到了一个适用于 ADS8688的器件、但它可以用于 ADS8689吗?

ADS8688SW-Linux: http://www.ti.com/tool/ADS8688SW-LINUX

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我们为我们的多个器件提供了驱动程序、但目前我们无法为其提供如此详细的支持。  尽管如此、ADS8688和 ADS8689器件非常相似、但您可能需要稍微修改驱动程序以适应额外的两位数据收集和处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin 的确认!

    艺术