This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:ADS131M04EVM

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04EVM, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906717/ads131m04evm-ads131m04evm

器件型号:ADS131M04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

刚刚收到 ADS131M04EVM、将其连接到 CT 和交流变压器、并捕获了大量4k,8k,16k,32k sps 的设备负载分布。   工作很棒!   现在、我想用 Raspberry PI 和 Python 程序来读取电路板、我在 Web 上而非 PC 上找到了该程序。   使用 Python 程序可以让我更灵活地执行阈值记录等操作来压缩原始数据。   我看到了引脚跳线块、在这里我可以将 Raspberry PI 连接到 SPI 接口并接地、但是、除了电路板底部的大型专用连接器外、我看不到任何引脚跳线来将5V 电压连接到电路板。   如何从 Raspberry PI 为"独立"ADS131M04板供电?

感谢您的深入见解...   梅尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔


    最初、我建议使用电源连接到原理图右上角的 TP1和 TP2。 这将用于直接连接到模拟和数字电源 AVDD 和 DVDD。 请注意、ADS131M04不会在电压高达5V 的电源上运行。 最大电源电压为3.6V。

    如果您手头没有3.3V 电源、则可能需要将一个连接焊接到 R46并将5V 驱动到 LDO。 然后将 LDO 的输出端连接到 AVDD 和 DVDD。 整个电路板上都有连接、包括底部用于 launchpad 的未使用连接。

    但是、我认为 Raspberry PI 确实具有3.3V 输出、您需要一个 CLIP 连接器才能到达 TP1和 TP2、如下所示:

    吴约瑟