This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:除了 USB2ANY、如何与 LMP92066通信?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905784/lmp92066-how-to-communicate-with-lmp92066-besides-usb2any

器件型号:LMP92066
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

在我们的项目中有两个 LMP92066 (使用 IIC 地址进行区分)、我们希望通过可编程接口控制器完成对 LMP92066的控制。 除了 USB2ANY、您是否还有接口适配器来控制 LMP92066? USB2ANY 似乎无法在同一 IIC 总线上控制两个 LMP92066、最好是一个可编程接口适配器、例如 C、python。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这只是用于器件调试吗? 或者您是否正在考虑创建某种类型的自动化测试仪?  USB2ANY 支持多个地址、但 LMP92066的 EVM 软件不支持。  否则、该器件只使用标准 I2C 总线、因此任何支持 I2C 的工具都应该起作用。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    我想为此项目开发一个自动化测试程序。

    你有什么建议吗?

    感谢您的支持、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我不建议您使用 USB2ANY 进行自动测试。  该工具是为简单的器件评估而创建的、因此它实际上没有开发复杂软件实现所需的公共支持。  我建议您使用通用 MCU 系统、例如 TI Launchpad 或数据生成仪器。

    谢谢、

    Paul