This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316:TX7316是否可以读回反射的电压?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906551/tx7316-tx7316-could-read-back-the-reflected-voltages

器件型号:TX7316

你(们)好

好的、我们遇到了一个问题:

我们需要能够在连续模式和脉冲模式下驱动超声波探头、然后还能够读取反射回波。

TX7316该器件无法判断该器件是否允许我读回反射的电压?

还需要从 TI 购买单独的 AFE 模块来实现这一目标?

此致
刘振强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aosker 您好、

    由于器件 TX7316 受到选择性披露、我们希望使对话脱机。

    您能否将您的问题连同 此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?