This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:调制器数据输出和调制器时钟关系

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906520/amc1305m25-modulator-data-output-and-modulator-clock-relationship

器件型号:AMC1305M25

大家好、

对于每个输入电压、调制器是否具有固定位数据输出和固定时钟数? 或者、它 只是在输出位流中使用1的密度来表示输入电压值、而没有数据格式和时钟格式 限制。

例如:

1.5V 输入-> 8位流调制器数据输出-> 8个时钟周期

3.3V 输入-> 8位 流调制器数据输出-> 8个时钟周期

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    调制器输出是一个单位比特流、其密度与调制器输入电压对应的比特流。 没有串行数据格式、唯一的时钟限制是频率(5-20.1Mhz)和占空比(40-60%)。  

    需要对位流输出进行滤波、以生成与 AMC13513的输入相对应的数字字。 由于时钟速率很高、因此通常使用专用滤波器模块来处理位流。 像 C2000 (https://www.ti.com/product/TMS320F28377D)这样具有 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)的微控制器是连接调制器输出的理想选择。

    此致、