This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:参数的最小值/最大值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906566/tla2024-min-max-values-of-parameters

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件: ADS1015

您好!

我们考虑 在下一个设计中使用 TLA2024、

但数据表主要仅提供典型参数值。

为了评估在项目中使用此器件的可能性、我们还需要器件参数的最小值/最大值。

是否可以获取此数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 TLA2024作为成本优化型选项的一部分要求是必须尽可能减少生产测试的数量。  因此、我们只能提供数据表中提供的有关性能的信息。

    有关具有更明确最小和最大规格的类似器件、请查看 ADS1015。