This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:为什么 ADC 驱动器(ti-ads124s08.c)使用不同的值进行数据表以外的启动和停止对话?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904464/ads124s08-why-adc-driver-ti-ads124s08-c-uses-different-values-for-start-and-stop-conversations-other-than-datasheet

器件型号:ADS124S08

您好!

驱动程序:

https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/iio/adc/ti-ads124s08.c

API:

ads124s_read_raw

行:  

233

对于启动和停止对话、驱动程序使用以下值:

#define ADS124S08_START_CONV 0x01

#define ADS124S08_STOP_CONV 0x00

但根据数据表、预期值为:

#define ADS124S08_CMD_START 0x08

#define ADS124S08_CMD_STOP 0x0a

那么、有人能告诉我这背后的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    欢迎来到 E2E 论坛!  启动/停止转换有两种方法。  一个是通过硬件(ADS124S08的 GPIO 引脚到 START/SYNC 引脚)实现的、另一个是通过命令实现的。  通过查看 ti-ads124S08.c 文件、您会看到这两个文件都包含在该文件中。

    至于233、247等行、您可以更正使用了错误的宏。  替换该调用、以便对这些函数调用使用 CMD 宏。  这假设 ADS124S08的 START/SYNC 引脚已连接或保持低电平。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是正确的命令。

    #define ADS124S08_CMD_START 0x08

    #define ADS124S08_CMD_STOP 0x0a