This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:I2C 错误恢复命令

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905624/ads1015-q1-i2c-error-recovery-command

器件型号:ADS1015-Q1

大家好、

当发生 I2C 通信错误时、您能否告知是否存在恢复命令序列?

例如(Start*N+STOP 条件)?

此器件的 I2C 是否有任何应用手册?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、


    如果出现 I2C 通信错误、我不知道具体的恢复序列。 我也不知道有关此主题的任何应用手册。

    对于错误、我认为唯一会发生的情况是、对于发送到器件的通信、地址或数据的响应会有一个 NACK。 在这种情况下、STOP 和 START 应会重置 I2C 通信。

    吴约瑟