This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:温度感测模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904806/ads1018-temperature-sensing-mode

器件型号:ADS1018
主题中讨论的其他器件: ADS1118

我想在温度感应模式下将此传感器与32位 MPC5777C 微控制器配合使用。 在数据表中、它们给出了一个12位 LSB 等于0.125°C  如何使用32位微控制器计算温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vrushali、


    如数据表第14页所述、ADS1018温度转换相对简单。

    要使用该器件、您需要在温度传感器模式下使用该器件启动转换(可能使用单次转换)。 然后等待转换完成、然后读回转换寄存器。

    转换寄存器为16位。 要转换温度传感器数据、您可以使用前12位进行温度转换、截断最后四位。 您可以将该转换值转换为数字(用二进制补码表示法表示为负数)、并将该数字乘以 LSB、即0.125C。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们在 ADC 感应模式下使用了 ADS1018、并通过 NTC 温度映射进行温度测量;使用5V 电源和4.7K 上部电阻的分压器与4.7K NTC 串联 、NTC 上的电压作为 ADC 的输入。 现在、我们正在考虑在温度感应模式下实现相同的功能。 因此、如果我们改变4.7K 的上部电阻器、我们将在使用第页上给出的公式计算温度时获得任何偏移 数据表的14。如果是,我们如何确定偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vrushali、


    内部温度传感器集成在 ADC 的多路复用器中、需要一个转换周期来输出数据。 然而、即使温度传感器是多路复用器的一部分、测量也不应受到多路复用器的其他连接的影响。 它不会更改数据表第14页上的公式。 内部温度传感器在0°C 至70°C 范围内的额定温度为±1°C、在–40°C 至+125°C 范围内的额定温度为±2°C

    我要注意的是、内部温度传感器测量器件芯片上 ADS1018的温度。 由于器件焊接在电路板上、温度将反映电路板上该部位的电路板温度、而不是器件旁边的空气温度。 如果电路板附近有其他器件、并且它们具有较大的功率耗散、则也可以测量它们的温度。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约瑟夫

    在我们的电路中、我们使用该 IC 来测量 IGBT 的温度。 如前所述、目前我们在 ADC 模式下使用此 IC 进行温度测量。 现在、我们将检查是否可以在温度传感模式下进行切换?

    正如您所说 的、内部温度传感器测量  器件芯片上 ADS1018的温度、那么 ADS1018的引脚(对于内部温度传感器)是否有任何输入? 对于 IGBT、我们必须在哪里焊接? &根据您的看法、哪种模式(温度感应或 ADC)便于 测量 IGBT 的温度?

    Vrushali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vrushali、


    答案取决于 ADS1018与 IGBT 器件的接近程度。 同样、ADS1018会测量 ADS1018放置位置的电路板温度、如果靠近 IGBT、则可能是准确的。 ADS1018和 IGBT 之间应具有良好的热连接。 内部温度传感器使用裸片温度、因此没有用于温度测量的特定引线或引脚、所有引线连接均可用于对器件进行热传导。

    例如、在热电偶演示中使用了 ADS1118 (ADS1018的16位版本)。 对于该应用、该器件放置在热电偶触点之间、以便能够最好地测量那里的温度。 对于热电偶应用、此测量至关重要、电路板上的情况如下所示:

    但是、热电偶应用的要求与功率晶体管温度测量的要求不同。 热电偶测量本身没有任何与之相关的热量、只要器件附近没有太多电路、温度就可能接近环境温度。

    对于您的应用、我不确定您测量温度所需的精度以及温度与器件的接近程度。 在大多数功率器件应用中、我看到温度传感器位于两个功率器件之间、因此温度更接近每个器件中的温度。


    吴约瑟