This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:内部接地连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904983/ads1299-internal-ground-connections

器件型号:ADS1299

尊敬的 e2e 支持:

您能否确认芯片的不同 GND 之间是否有任何内部连接? AVSS 是否在内部连接? DGND 是否在内部连接?

换句话说、是否可以避免在 PCB 布局上连接其中一个接地?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    AVSS 和 DGND 连接在 ADS1299内部完全分离。 如果您参阅数据表的绝对最大额定值部分、您将注意到 AVSS 最多可低于 DGND 3V。 换句话说、DGND 应与系统接地处于相同的电位、而 AVSS 可连接到同一接地(即单极模拟电源)或负电压电源(即双极模拟电源)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    我知道 DGND 和 AVSS 之间没有内部连接。

    但是、3x 不同 DGND (引脚33、49、51)之间是否有内部连接?

    AVSS 引脚也是如此。

    如果是这种情况。 是否可以不连接其中一个?

    例如、如果 PCB GND 上的引脚33和49相连、是否可以不连接引脚51?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、不建议将任何被标记为电源的引脚悬空。

    通常情况下、电源引脚专用于器件内部的特定电路。 例如、一对 AVDD/AVSS 引脚可专用于 PGA 放大器、而另一对专用于 Δ-Σ 调制器。 这些 AVDD/AVSS 引脚之间可能存在一条低阻抗路径、但我不建议依赖该路径-它只会通过限制来自最优路径的电流来损害性能。

    此致、