This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS1262, TIPD188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902868/ads1263-ads1263

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件: ADS1262TIPD188

我们需要一个稳定且低漂移的转换器、该转换器的计数最低为100000 (1 Lakh)、数据速率最低为300SPS

我们选择了这个(ADS1263)...

但我在产品页面参考设计中阅读了以下声明... 现在我感到困惑... 作为一个32位 ADC,它只提供50000个计数....

"此精密秤重参考设计可实现超过50、000无噪声计数的分辨率。 失调电压和失调电压漂移误差几乎通过交流电桥激励消除。 此设计利用了高分辨率 ADS1262 Δ-Σ ADC。"

是否有人能指导实际使用过这个的人...

在要求时,我会得到什么实际有用的计数????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    您能告诉我您所指的是哪种参考设计吗? 在回答您的问题之前、我想检查一下、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale、

    请访问以下链接

    https://www.ti.com/product/ADS1263/toolssoftware

    向下滚动、即可找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    我对您的帖子缺失表示歉意。 感谢您提供更多信息。

    在此特定 参考设计中 、仅实现超过50、000无噪声计数的原因是、此秤重应用中的满量程电桥输出电压仅为10mV。 标准无噪声分辨率通过如下所示的满量程输入电压范围进行定义。

    无噪声分辨率= log2 [满量程输入电压范围/ADC 峰峰值噪声]

    希望这些信息对您有所帮助。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

    但是、我们需要在200数据速率下至少进行100000次计数...

    您能不能建议使用任何其他 ADC

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    该参考设计中设计的分辨率为15.6位或200nV、对应于10mV 的电桥满量程输出。 具有更高分辨率(24位)的 ADC 通常用于计算动态损耗、同时 还考虑系统中所有其他组件的影响。 ADS1262/1263是一款32位 Δ-Σ ADC、具有低噪声、低漂移性能和集成 式可编程增益放大器(PGA)。 此外、ADS1262/1263上的无噪声分辨率在400SPS 时至少为18.3位、这使得它成为高端秤重应用的最佳 ADC。 您可以应用 EVM 板来评估其性能作为起点。

    请注意、基准中的目标是50、000个无噪声计数、但是测量结果是86、785个无噪声计数。 为了减少最大误差源失调电压误差、必须执行校准或交流激励电桥测量。 可以通过重新校准、限制温度范围或执行交流电桥激励来消除漂移误差(偏移和增益)。 此外、还有一些其他方法可以最大限度地降低噪声并减少系统中的误差、在后处理中对额外样本求平均值、降低 ADC 的数据速率、消除负载单元的线性度和其他误差、实现良好的 PCB 布局等等。

    可在 TIPD188设计文件(TIDCAM8)中找到用于误差计算的 Excel 电子表格。 TI Precision Hub 博客中还介绍了 ADC 误差计算

    此致、

    戴尔