This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129EVM:原理图- ADC 差分时钟接口

Guru**** 2750345 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, ADS4129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905837/ads4129evm-schematics---adc-differential-clock-interface

器件型号:ADS4129EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE62005ADS4129

您好!

我尝试使用 CDCE62005作为 ADC ADS4129的时钟源、但我不理解原理图中所示 ADC 的差分时钟接口。 我复制并修改了原理图中的以下图像。 时钟发生器外部的直流偏置是否会干扰时钟发生器提供的偏置?  

假设我正在使用 LVPECL、我是否可以通过以下方式替换此接口:

谢谢你。

此致、

João Presa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1263.ADS42JB69_5F00_driving_5F00_sync_5F00_sysref.pptxJoao、

    CDCE62005端接提供正确的共模电平和50 Ω 端接。 请参阅随附的文档。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    原理图上的时钟发生 器支持 LVPECL 和 LVDS、ADC 还支持 LVDS 和 LVPECL、需要交流耦合。 您能解释一下 LVDS 和 LVPECL 之间的切换需求吗?

    此致、

    Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、

    不知道电路板为什么如此。 我没有设计它。 底线是、只要 ADC 上的时钟信号满足直流耦合时所需的电压电平和共模电平、您就可以使用任意组合。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能再澄清一点吗?

    根据 EVM 用户指南、CDE72010的输出时钟(U1)为 LVPECL。 那么、端接为何是 LVDS 至 LVPECL?

    谢谢你。

    此致、

    Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、

    这是用户指南或原理图中的错误。 如果按原样使用此终端、 则用户应将时钟输出模式设置为 LVDS、这是该器件的一个选项。

    此致、

    Jim