This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3221:最小采样率

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905693/adc3221-minimum-sampling-rate

器件型号:ADC3221
主题中讨论的其他器件:ADC3222

大家好、

我的客户正在使用 ADC322x 器件并询问一些问题。 ADC322x 最小采样频率的原因是什么? 数据表显示为25MSPS 至125MSPS。 以5 MSPS 或7 MSPS 的速率运行时可能会出现什么问题?

提前感谢。

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    ADC3222系列实际上无法在15MSPS 以下可靠采样(请参阅数据表的第47页)。 如果您想进一步讨论、请随时向我发送电子邮件。

    此致、

    Dan