This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520RB:适用于 ADC 评估板的 SDK? WAVEVISION5是开放源码吗?

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5, ADC10D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905080/adc08d1520rb-sdk-available-for-adc-evaluation-boards-is-wavevision5-open-source

器件型号:ADC08D1520RB
主题中讨论的其他器件:WAVEVISION5ADC10D1000

是否为 ADC 评估板提供了 SDK? WAVEVISION5是开放源码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    抱歉、我不明白、什么是 SDK?

    不幸的是、WaveVision5不是开源的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    它是软件开发套件、一个库、可帮助编写您自己的软件来控制电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    好的、明白了。 遗憾的是、没有任何软件开发套件可用、尤其是开源。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、使用电路板的唯一方法是使用 Wavevision?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    我相信该 EVM 还具有另一个连接器、可使用逻辑分析仪将数据从电路板上获取。

    不确定该支持是否仍然可用。 让我做一些额外的检查。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它还有一个 FMC 连接器、但我找不到它的任何规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    NI 会执行一些可能提供另一种解决方案的数字化器。

    我们有一些客户选择了这条路线而不是 WV5。

    https://www.ni.com/en-us/support/model.ni-5771.html

    https://www.ni.com/documentation/en/digitizer-adapter-module-for-flexrio/latest/specs-ni-5771/specs/

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的建议、但 NI 产品不够灵活、无法满足我的需求(我希望能够更改 FPGA 固件)、而且价格过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    明白了、我可以提供当前 FPGA 代码作为您要修改的曲线。 然后 、只需在 Wavevision 从中提取更新文件的 C 驱动器位置换出更新后的文件。

     

    先制作一份旧的备份副本,以便备份:)

     

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    如果您能为我提供代码、那肯定会有帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    请参阅随附的源 FPGA 代码。

    此外、请了解这是为我们的客户提供的一种有损功能、我们无法帮助调试代码。

    完成修改后、请将文件放在以下位置。

    位置: C:\Program Files (x86)\National Semiconductor \WaveVision5\hardware\FPGA_images

    文件名为:adc10d1000_xc4vlx25_adc08d1520rb.bit

    然后、Wavevision 将自动加载此文件、希望您可以进行进一步分析。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC08D1520RB_5F00_FPGA_5F00_source.zip