This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R

Guru**** 2557230 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905215/ads1298r-ads1298r

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1298

您好!

我目前正在使用 ADS1298R 和 Raspberry Pi 4、在1KSPS 下使用时遇到问题。

我已经使用了时钟分频器128和256。

我在确定最佳时钟分频器时感到困惑。

有时、我得到了满意的结果。
取得良好的结果后、我再也不会获得良好的结果。

为什么会出现这样的结果? 我有什么问题吗? 我应该将代码发送到这里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我无法帮助您调试 Raspberry Pi、因为它不是 TI 产品。 如果您对 ADS1298有直接的疑问、我将尽力为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个有关 ADS1298的直接问题。
    我想使用频率从所有通道采集12导联 ECG 信号。 20秒内 SAMP 1K SPS。
    我如何才能准确获得20、000个数据?

    所获得数据的过多或不足是否会产生时钟分频器效应?

    您能建议什么时钟分频器适合我的需求吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    啊、我想我现在理解得更好了。

    外部时钟的标称频率为2.048MHz。

    对于高分辨率(HR)模式、调制器以 FMod = fCLK /4的速率对输入信号进行采样、而对于低功耗(LP)模式、Fmod = fCLK / 8的速率对输入信号进行采样。

    然后、CONFIG1寄存器中的抽取率 DR[2:0]设置采样率。  

    000:Fmod / 16 (HR 模式:32kSPS、LP 模式:16kSPS)

    001:Fmod / 32 (HR 模式:16kSPS、LP 模式:8kSPS)

    010:Fmod / 64 (HR 模式:8kSPS、LP 模式:4kSPS)

    011:Fmod /128 (HR 模式:4kSPS、LP 模式:2kSPS)

    100:Fmod /256 (HR 模式:2kSPS、LP 模式:1kSPS)

    101:Fmod / 512 (HR 模式:1kSPS、LP 模式:500SPS)

    110:Fmod /1024 (HR 模式:500SPS、LP 模式:250SPS)

    根据您的采样模式了解时钟、调制器和生成的采样频率之间的关系应该有助于您计算所需的时钟频率。