This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881EVM:DAC9881EVM 原理图

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881EVM, DAC9881EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905541/dac9881evm-schematic-for-dac9881evm

器件型号:DAC9881EVM

我正在尝试弄清楚为什么 DAC9881EVM-PDK 在运行时 DAC9881EVM 不产生任何信号输出。 PDK 软件在 Win7 HP 工作站上运行正常。 尝试了几个低1K 至10K 正弦波形、但 Vout 在没有任何波形的情况下保持恒定。 两个外部5V 电源连接到 J14与-/+ VA 端子和+5VA/-5VA 端子。 VA 电源输出显示电路板消耗的 mA 电流、但5VA 显示0电流。 这些电压在9881EVM 上存在。

因此、我正在申请 DAC9881EVM 电路板的原理图。 我知道 DVM 用户指南中有一些信息、但原理图会更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我找到了 EVM 的原理图。