This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:PGA 正电源轨故障

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904153/ads1262evm-pdk-pga-positive-rail-fault

主题中讨论的其他器件:ADS1262

产品编号:ADS1262EVM-PDK

尊敬的技术支持团队:

如果 AD 转换设置符合以下条件、则会出现错误"PGA 正电源轨故障"。

AVDD = 5V

板载 CLK

PGA 旁路

电平位移开启(2.5V)

FIR 滤波器、20SPS、

斩波模式关闭

校准关闭

AINP/AINN = AIN0

基准= AVDD (5V)

将"PGA 设置为 x1"而不是"PGA 旁路"不会发生错误。

根据数据表37页、我认为1x 和 BYPASS 两种检测方法是相同的。  

因此、我不理解为什么 PGA 旁路时会发生错误

■文件

发生错误时、我附加了数据捕获和寄存器映射以及输出日志。

e2e.ti.com/.../3750.ADS126x-Register-Map.txt

e2e.ti.com/.../5826.log.txt

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我本来期望相反-当 PGA 启用时、但当 PGA 被绕过时、您会得到该标志。 您是否想使用 VBIAS 功能将 AINP/AINN 设置为2.5V? 但是、请注意、VBIAS 功能仅应用于 AINCOM 引脚。 寄存器映射中的下图确认了这一点。 因此、如果您要将 AINP 和 AINN 设置为 AIN0、则 VBIAS 功能不会像您配置了器件一样执行任何操作。

    因此、不清楚 AIN0引脚上的绝对电压是多少、但它可能接近0V。 启用 PGA (PGA = 1)后、该器件需要几个100mV 的余量才能运行、如下面的 ADS1262设计计算器所示。 请注意、红色单元格表示 PGA 的输入超出范围、这会导致您看到错误消息。

    如果未启用 PGA (PGA =旁路)、则没有如下所示的余量要求。 请注意、绿色单元格表示 PGA 的输入没有超出范围、因此您不会收到错误消息。

    请告诉我这是否有助于解释您看到的问题

    布莱恩