This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:如何在输入频率发生变化时计算模拟输入网络中的 R&Amp;C 值

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905303/ads54j20evm-how-do-i-calculate-the-r-c-value-in-analog-input-network-when-the-input-frequency-changed

器件型号:ADS54J20EVM

您好 Jim,

  。采样低频输入、我更换平衡-非平衡变压器,我是否需要重新计算模拟输入网络的 R&C 值?如果我需要,是否有针对这个?的一些计算公式最好能够提供有关计算的文档

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    数据表中的图133和134显示了 Rin 与频率间的关系以及 Cin 与频率间的关系值。 您不必计算这些值。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 看到了这个,但 RIN&C 是芯片,内的、这意味着输入 RC 片外与内部?如果是的话 仅需确认平衡-非平衡变压器的最高频率即可,μ A、而不关心中的最低频率,  曲线 RC 与频率看起来与 ADS54J20EVM。中 RC 输入网络的模块不匹配

    另一个问题,如果输入信号驱动器的强度较弱,所以它需要添加差分运算放大器,哪些参数需要我的 注意匹配 ADC 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    使用您计划使用的阻抗迹线以及您计划用于计算的最高频率的参数。

    ADS54J20EVM 使用两个24.9欧姆的输入端接50欧姆电阻。 两个4.99欧姆串联电阻器用于抑制 ADC 的任何反冲、最后一部分是 LPF 滤波器。 该设计使用100欧姆差分走线。

    请将另 一个问题发送到高速放大器论坛。 他们应该能够提供这方面的帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

      我仍然有一些疑问,请帮助我确认:

      1 μ A,9.2.1.1 μ A,我,输入信号的频率我可以选择相应的 RC 值并计算 Zin

      2,在此步骤中,我不确定是否使用 R&C 值 来计算 thether &C off-chip 和 Zin

       。、,设计要求为100Ohm 输入、频率为100MHz,、则可以确认 Rin 为900Ohm、CIN 为4.75pF,、因此 Zin 等于 Rin || CIN、值为244Ohm

     因此、为了获得100Ohm 输入阻抗、R 值为169Ohm(100Ohm = 169Ohm || 244Ohm),是正确的?Ω