This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407EVM:TI.com 是否提供 ADS5407EVM 的销售?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905193/ads5407evm-is-ads5407evm-available-for-sale-by-ti-com

器件型号:ADS5407EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5402EVM

大家好、

我的客户将通过 TI.com 在 ADS5407EVM 上订购以进行评估。 但它似乎出现了如下所示的错误。 这是否意味着"无库存"? 如果是、客户应如何操作? 请告诉我如何获取 EVM?

此致、

Takashi Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据总美元金额、似乎请求3个 EVM。  一次可订购的 EVM 数量有限制。  我想该限值设置为2。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我看到了您的问题。  无论数量如何、系统都不显示库存。  我已检查系统、不再生成 ADS5407EVM。  您可以订购 ADS5402EVM。  这是超集器件(工作速率高达800MSPS)。  您可以使用此 EVM 评估以500MSPS (或更低)运行时的性能。

    -RJH