This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于高电压输入的高速 ADC 板

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905153/high-speed-adc-board-for-high-voltage-input

主题中讨论的其他器件:ADS5560

尊敬的技术支持团队:

您是否具有以下规格的高速 ADC 板或第三方板?

大多数 EVM 由于评估 ADC 而不支持高电压输入。

■要求

--------------------------

模拟输入±5~10V SMA 50Ω

20Msps

分辨率为16位

--------------------------

模拟发现2可能更好。

https://reference.digilentinc.com/reference/instrumentation/analogue-discovery-2/reference-manual

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有如此高的输入信号能力的 ADC、但请查看 ADS5560 (16位、40MSPS)。  它支持高达3.6Vpp 的满量程输入信号。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、RJH、

    感谢你的答复。

    模拟发现2具有一个 ADC 前带电阻的输入分压器。

    我希望这些高速 ADC 板。  我检查 ADS5560。  

    此致、

    TTD