This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:数字引脚的输出阻抗

Guru**** 2582235 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905436/ads1299-output-impedance-of-digital-pins

器件型号:ADS1299

你好

如果是 ADS1299、START、DIN 和其他数字引脚的输出阻抗是多少?

数据表建议在数字线路中使用串联电阻器以防止反射;该电阻器的值应为 Zline-Zout (其中 Zline 是 PCB 布线阻抗-约50欧姆、Zout 是引脚的输出阻抗)。

但我无法在数据表中找到 Zout。 有人会帮我找到端接电阻器的最佳值吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mary:

    感谢您的发帖。

    我们未指定 ADS1299上数字 I/O 引脚的输入阻抗。 只要您的微控制器或电源能够提供每个数字输入引脚所需的最大+/-10 uA 电流、就不会出现任何可识别逻辑电平的问题。  

    端接串联电阻并非总是必要的、但典型值为40-50欧姆。 与布线的寄生电容和数字引脚的输入电容结合在一起、电阻器具有抑制高频信号反射和软化信号转换的效果、以减少过冲和振铃。

    此致、