This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有最高精度的 ADC IC

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, ADS7041, ADS7040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904171/adc-ic-with-highest-accuracy

主题中讨论的其他器件:ADS7042ADS7041ADS7040

您好!

  我们使用线性 霍尔传感器、它将提供一个周期为1mm 的正弦波。 我们能否通过 ADC 转换将其离散化到20个位置。

请建议使用相同的 IC。

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    您能否帮助您先回答一些问题、以便我们确定哪种产品最适合您的应用?

    • 您使用此霍尔传感器的应用或终端设备是什么?
    • 您能否提供传感器的器件型号?
    • 如果您对速度/精度有任何要求、这也会有所帮助、尽管可以从您使用的传感器中识别该信息

    谢谢

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我们希望开发线性磁编码器、因此我们使用极点距离为0.5mm 的线性磁带、长度为55mm、因此总极对数为55。

    通过使用 线性霍尔传感器,它将提供一个周期为1mm 的正弦波,我想将这个1mm 的正弦波信号转换为离散的20个位置,以尽可能小的电子器件和低成本。

    谢谢、

    Sayali

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    感谢您提供更多信息。 您能否告诉我您使用的是哪种霍尔传感器、以便我们知道其输出信号的特性?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

     我们将使用线性霍尔传感器、该传感器将在其输出端产生正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    您能告诉我们该正弦波输出的振幅和频率吗? 如果振幅非常小并且/或者信号频率非常快、这将改变适合您的应用的 ADC (或者至少缩小可能性)。

    或者、如果您有传感器器件型号、这将更好。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

      下面是线性霍尔传感器的器件型号。

    MPN -A1304ELHAHLX - T

    另外一件事是,由于磁带长度为55 mm,它将提供超过1 mm 的正弦波输出。

    ADC 会将该模拟信号转换为1mm 距离的数字输出、为了使数字输出超过55mm、我们需要 ADC 和计数器、以便在1mm 距离后、它会向每个输出添加 q。

    如果 您有其他选择、请告诉我。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sayali。

    根据数据表、霍尔传感器输出为+/-375G、灵敏度为4mV/G、稳态输出电压为1.65V (假设 VCC = 3.3V)。

    这样可得到+/- 375*0.004 =+/-1.5V 的输出电压、或0.15V 至3.15V 的输入电压范围

    我不确定磁带的移动速度、这意味着我们不知道 ADC 需要采样的频率。 但我想磁带移动得不是很快(至少相对于 ADC 采样率)、因此 ADS7040 (8位)、ADS7041 (10位)或 ADS7042 (12位)等产品将是不错的选择。

    这些 ADC 的分辨率与上述相同。 它们可由3.3V 电源(AVDD 和 DVDD)供电、是单端输入(VIN = 0V 至 AVDD)、采样速率高达1MSPS、采用1.5mm x 1.5mm QFN 封装。 它们也是我们目前提供的一些成本最低的 ADC。 因此、它们可满足您对极小且成本极低的要求、同时还能够测量霍尔传感器输出。

    如果您选择快速采样率、则需要为您的 ADC 配备一个驱动器放大器。 对于系统解决 方案、您可以查看此参考设计、其中讨论了如何使用 ADS7042针对不同数据速率选择驱动器放大器。 您将注意到、在低数据速率(10kSPS)下、参考设计中不需要驱动器放大器。

    如果您对这些 ADC 建议还有其他疑问、敬请告知。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan,

    感谢您的详细信息