This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DXP - Windows 10兼容性

Guru**** 2819715 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905103/dxp---windows-10-compatibility

Thread 中讨论的其他器件:DXP

您好!

我看到这个主题 :https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/752486/2788143#2788143?jktype=e2e 、我想知道 DXP 是否已经迁移到 Windows 10上。  

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    实际上、这种方法更倾向于在新平台上部署新设备、并且随着这些平台的成熟性、我们会视情况考虑将流行的旧设备迁移到新平台。

    如果您想详细了解您希望评估的器件、我们可能会在更现代的评估平台上提供更现代的类似器件、我们会推荐这些器件。 或者、如果我们现在无法解决您在 DXP 中遇到的问题、我们可能会寻求以其他方式为您提供支持。

    由于我们已经通过电子邮件进行了接洽、因此我们也可以选择继续在那里进行对话。