This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DXP:DXP 缺少 DLL

Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904320/dxp-missing-dll-for-dxp

部件号:DXP

您好!

我最近下载并安装了 DXP DAC Exerciser 程序(http://www.ti.com/tool/DXP)、并立即遇到问题。 安装程序时没有出现任何问题、但在启动 DXP 时、我遇到一个文件资源管理器提示、要求我"查找名为"TiDacEvmClient.dll 的.NET 程序集"。 同时,有一个提示符(DXP_Main.vi)被阻止,试图在我的计算机上搜索同一.dll 不存在的文件路径。

我在计算机上搜索此 TiDacEvmClient.dll、但它不存在。 因此、我在文件资源管理器提示符下单击"取消"、然后 DXP_Main.vi 提示符尝试继续。 它会迅速引发一系列错误:

LabVIEW:找不到资源。 加载 VI 'NI_AALBase.lvlib:Sawtooth Wave.vi'时出错。 LabVIEW 加载错误代码3:找不到前面板。

我点击"OK"、然后针对'NI_AALBase.lvlib:Square Wave.vi'、'...:Triangle Wave...'、'...:Sine Wave...'抛出相同类型的错误、最后 我得到了大量错误文本块、您可以在附加的文件中看到这些错误文本块。 单击"OK"(确定)会使所有这些错误信息消失、但 DXP 完全无法正常工作。  

如何修复这些错误? 这是否是我下载的可执行文件的问题? 是德州仪器问题还是国家仪器问题? 我的 PC 正在运行 Windows 10。

提前感谢您的帮助、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    很难判断这是 LabVIEW、Windows 还是 TI 问题。 遗憾的是、随着工具的使用寿命越来越长、这样的问题不再会不时出现。

    在您允许的情况下、我可以通过您注册 myTI.com 帐户时使用的电子邮件地址与您联系、并允许您访问一些支持文件、这些文件尝试用作修补程序来修复此问题、并查看这是否可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我允许您访问! 感谢您提供支持文件的访问权限。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题已脱机。