This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12C170:输入峰值至峰值电压

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904156/adc12c170-input-peak-to-peck-voltage

器件型号:ADC12C170

您好!

有人能告诉我该 ADC 的输入电压是多少? 它是否适用于2Vp-p 输入?

如果我为发生器馈入2Vp-p 电压、它将采用或不采用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirbhay、您好!

    是的、当使用建议的1.5V 共模电压时、差分输入可为2Vpp。 每个差分输入(+和-)将为1Vpp、180度相位差。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    根据您的上述回复,如果我应用以下输入信号。 ADC 将正常工作。 是这样吗? 但在我施加输入信号(低于)的情况下、工作正常、我将进一步增大、然后会饱和

    请建议进行任何更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirbhay、您好!

    您提供的这两张图都是正确的。 第一个图将两个输入相加、得到总计2Vpp (数据表最大值)、第二个图将相加、得到400mVpp。 如果超过2Vpp、是的、ADC 将饱和。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    在我的情况下、如果我超过400mVpp、我的 ADC 会饱和。原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirbhay、您好!

    您是否通过查看输出代码来确定 ADC 是否已饱和? 您能否检查输出数据格式是否与您期望看到的内容(引脚8用于设置输出格式)相对应?

    您可以共享 ADC 原理图吗?

    此致、

    Dan