This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:如何保护模拟输入

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904952/ads131e08-how-protect-analog-inputs

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

你好

 内部保护二极管 (ADS131E08)的特性是什么?

如果我们将输入电流限制在10mA 以下,是否足以保护输入? 由串行电阻器提供?

为您提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、


    我在 ADS131E08的内部保护二极管上没有任何特定数据。 但是、通常情况下、它们的设置如下所示:

    当输入高于 AVDD 时、电流通过二极管分流至 AVDD。 当输入低于 AVSS 时、电流从引脚流经二极管并分流至 AVSS。 这些二极管将限制 AINx 可以拉至高于或低于电源的电压。

    通常、我们使用串联电阻来限制二极管将看到的电流量。 在绝对最大值表中、我们假设最大输入电流为±10mA。 如果您知道可能存在持续过压、则可以计算将输入电流限制在特定电平的近似电阻。 请注意、10mA 是绝对最大值、您需要确保输入保护不会达到该电平、否则可能会损坏器件。

    不过、我建议使用额外的输入保护二极管。 即使在数据表中、我们也展示了典型应用中的额外输入保护:

    如果您碰巧使用的是电表、有几个 TI 参考设计展示了如何设置输入电路、包括保护。 当它们使用 ADS131M04时、输入测量和保护可能适用于您的设计。 它们显示了一些用于保护输入的热敏电阻和 TVS 二极管(仅限串联电阻)。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010036

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010037

    无论如何、请仔细查看这些问题、如果您有其他问题、请告诉我。


    吴约瑟