This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:ADC 识别

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905184/afe4403evm-adc-identification

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4403

我正在尝试为 AFE4403中使用的 ADC 定义参数

我根据 AFE4403数据表中的详细信息搜索 ADC、我所获得的是其最大采样率为8ksps、分辨率为24位、采用 Δ-Σ 架构

但是、返回的 ADC 是其他前端系统。  

如果您在确定 AFE4403中使用的 ADC 方面有任何帮助、我们将非常感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahhad、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

     AFE4403数据表中列出了该应用所需的 ADC 的所有相关信息。

    不确定您要查找的其他特定信息。 请详细说明。

    此外、我不遵循您所说的"但是返回的 ADC 是其他前端系统。"。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在尝试在 TI 网站上提供的 ADC 产品中查找 ADC、我需要查找的 ADC 必须与我提到的 AFE 芯片中使用的 ADC 的特性相匹配。 使用我指定的参数、我可以找到的唯一产品是其他前端产品。 我是否指定了正确的参数、我不确定

    谢谢