This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:满量程电平计算

Guru**** 2753235 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904824/ads52j90-full-scale-level-calculation

器件型号:ADS52J90

您好!

我正在尝试确定 ADS52J90的满量程电平(以 dBm 为单位)、从而知道允许的最大 VP-P 和输入端接电阻 Rin。

查看 ADS52J90的数据表、Vp-p=2V、但我不清楚我应该使用的模拟输入线路的输入电阻是多少。

 

您能不能建议您在哪里找到该值?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看 TI ADC!

    根据行业标准、所有标准50 Ω 源设备的2Vpp=10dBm。 我们的 ADC 输入直接耦合到采样保持电路。  

    如8.3.12模拟输入和驱动电路中所示、可在外部设置端接电阻器

    谢谢!