你好。
我们将在系统中使用双极电源:AVDD =+2.7V、AVSS =-2.7V。
我们需要将 REFCOM 引脚连接到 GND = 0V。
数据表中 REFCOM 的绝对最大额定值确实允许这种拓扑、
但在"引脚功能"表中、我们可以看到一条严格的指令:"负电压基准输出"。 连接到 AVSS。"
那么、问题是:我们能否将 REFCOM 引脚连接到 AVSS、而是连接到 AVDD 和 AVSS 之间的中间点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我们将在系统中使用双极电源:AVDD =+2.7V、AVSS =-2.7V。
我们需要将 REFCOM 引脚连接到 GND = 0V。
数据表中 REFCOM 的绝对最大额定值确实允许这种拓扑、
但在"引脚功能"表中、我们可以看到一条严格的指令:"负电压基准输出"。 连接到 AVSS。"
那么、问题是:我们能否将 REFCOM 引脚连接到 AVSS、而是连接到 AVDD 和 AVSS 之间的中间点?
您好、Slava、
绝对最大额定值不能确保 ADS114S08B 正常运行、而是确保器件不会损坏。 请参阅数据表中表格下方的注释。 将电源电压设置为+/-2.7V 超出了建议的运行条件、并且非常接近 AVDD-AVSS 的5.5V 绝对最大值。 电源的任何不稳定都会超过绝对最大值并损坏器件。
内部基准被设计成通过将 REFCOM 设定为 AVSS 来运行、或者换句话说、建立一个稳定的稳压输出。 如果 REFCOM 被连接至一些其它电压点、而不是 AVSS、基准将开始振荡。 因此、如果要使用内部基准、REFCOM 必须连接到 AVSS。 很清楚、相对于 AVSS、基准输出仍然为2.5V、即使在测量到 AGND 时可能显示为0V (AVSS=-2.5V)或-0.2V (AVSS =-2.7V)。
我要再次强调、不应使用绝对最大额定值表中的值、而是使用建议运行条件表中的值来设计系统以实现正常运行。 绝对最大额定值用于确保设计不会超过可能损坏器件的额定值。
此致、
Bob B