This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171EVM:是否有方法对 EVM 进行编程、从而在不连接图形发生器的情况下生成测试输出(信号波形)?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3171EVM, DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904704/dac3171evm-is-there-a-way-to-program-the-evm-to-generate-a-test-output-signal-waveform-without-connecting-to-a-pattern-generator

器件型号:DAC3171EVM
主题中讨论的其他器件: DAC3174

我们刚刚购买了 DAC3171EVM、希望生成单音调、但还没有图形发生器。 是否可以将 EVM 设置为在未连接图形发生器的情况下自动生成输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED:

    遗憾的是、没有、因为该器件中没有 NCO。  DAC3174与 TSW1400信号卡配对使用。  如果您在路上有该板、您最好在它到达后再去。

    -RJH