This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407EVM:确认 BOM

Guru**** 2538070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5407, ADS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904713/ads5407evm-confirmation-about-the-bom

器件型号:ADS5407EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5402ADS5407

大家好、团队、

我的客户正在考虑购买 ADS5407EVM 并询问 BOM 列表。
他通过以下链接确认了设计文件、并发现该文件似乎安装在 BOM 文件中。
我认为 ADS5407应该实际安装在 ADS5407EVM 上。 我想验证它、以防万一。

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS5402是运行速度高达800MSPS 的超集器件。  ADS5407使用与 ADS5402相同的 IP。  出于评估目的、您可以使用500MSPS (或更少)的采样时钟评估 EVM (装配了 ADS5402器件)。

    -RJH