This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904265/ads1298-ads1298

器件型号:ADS1298
Thread 中讨论的其他器件:ADS1299

你(们)好。

我想使用 ADS1298设计 EEG 信号采集。 我不知道 ADS1298输入的模拟滤波器。

是否应在 ADS1298之前放置模拟滤波器? 
信号是否应在 ads198之前放大? 

感谢您的指导。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、建议在输入上使用抗混叠滤波器。 有关示例滤波器、请参阅 ADS1298ECGFE-PDK 用户指南中的原理图 :http://www.ti.com/tool/ADS1298ECGFE-PDK

    通常、不建议进行预放大、因为增益放大器的输入参考噪声将乘以增益并降低测量的 SNR。 如果需要更高的性能、我建议考虑 ADS1299、它具有非常低的输入参考噪声、非常适合 EEG 测量。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢 Alexander。

    您能否查看此原理图并查看是否存在问题?

    我的模拟和数字接地有问题。如您所见,我用一个指示器连接了这两者。 正确吗?

    输入滤波器是否正确?

    而对于电源、我使用了2节锂离子电池、 并将 LP2950-3.3V 用于 模拟和数字电源。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我很高兴。 整体来看都挺好的。 我建议使用一个0欧姆电阻器而不是一个电感器来连接两个接地端。 电感器可能会阻止一些返回电流返回到源极。 滤波器也是正确的。  

    您可能希望在您的电池电路的电源论坛中获得其他人的意见、因为我不是该领域的专家。