This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:使用内部基准时、我们能否使 ADS112C04#39的 REFP 和 REFN 保持断开状态

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904415/ads112c04-can-we-leave-ads112c04-s-refp-and-refn-open-when-using-internal-reference

器件型号:ADS112C04

您好、Sirs、

如标题所示、 使用内部基准时、我们是否可以将 ADS112C04的 REFP 和 REFN 引脚保持断开(悬空)?



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年5月12日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    简而言之、如果不使用基准引脚、则可将其悬空。  ADS112C04数据表的第 47页的第9.1.3节讨论了未使用的输入和输出。   

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提醒我应用手册、Bob、Wayne Chen