This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:500 M Ω 直流阻抗的导联脱落电流设置

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904383/ads1298-lead-off-current-setting-for-500-m-ohm-dc-impedance

器件型号:ADS1298

您好!

我们在设计中使用 ADS1298IPAG。 根据数据表第7.5节电气特性、电流源导联脱落检测期间的直流输入阻抗被称为500 M Ω。 我是否可以知道指定的阻抗是在哪个导联脱落电流设置上? 根据我的理解、导联脱落电流可以设置为6nA、12nA、18nA 和24nA。

谢谢

Shanoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanoj、您好!

    感谢您的发帖。

    使用最大导联脱落电流幅度设置来表征输入阻抗。 输入阻抗应仅随着导联脱落电流的降低而增加。  

    此致、