This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:ADS112C04 Linux 驱动程序代码

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904036/ads112c04-ads112c04-linux-driver-code

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件: ADS1015

您好!

我的客户希望将 ADS112C04与英特尔处理器配合使用。 一个问题是、如果我们有 Linux 代码源代码。 谢谢!

Jimmt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    遗憾的是、TI 没有适用于 ADS112C04的 Linux 驱动程序。  也许客户可以联系 Linux 社区以查看是否存在一个。  也许可以修改 ADS1015 Linux 驱动程序。

    http://www.ti.com/tool/ADS1015SW-LINUX

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们是否有类似的工作流程来配置 ADS112C04? 谢谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我不能完全确定"真正的工作流程"是什么意思。  遗憾的是、使用 I2C 的 TI 器件没有太多 Linux 驱动程序代码。  列出的大多数器件用于 SPI。  ADS112C04基于寄存器和命令。  用于 ti-ads1244s08.c 的 Linux 驱动程序与通信协议之外的操作最为相似。

    此致、

    Bob B